This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:CAPTURE_DEMO 问题:配置未到达 CCSv7

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648097/ccs-iwr1642boost-capture_demo-problem-configuration-not-reaching-the-ccsv7

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!

我目前正在使用 IWR1642BOOST 评估板进行开发、并尝试使用提供的捕获演示软件。 我已经阅读了 SDK_Users 指南、并仔细执行了所有步骤、以便在不获取任何错误消息的情况下完成配置。 但是、gCaptureMCB.stats 上的值与第18页 SDK 用户指南中显示的值不会发生冲突。 我获得以下数据:

值"clipSensorStartEVT"应改为值0x01。 此外、存储器中不会保存任何内容。 我正在尝试使用"工具"选项上的"保存存储器"选项来保存数据、但没有存储数据、即使统计数据显示已检测到128帧也是如此。  下面是空存储器的一些证明:

我一段时间以来遇到了这个问题、我尝试通过多种方式配置电路板。 我还尝试了另一种方法、该方法的顺序与用户指南稍有不同、看起来效果更好。 它来自此论坛上的帖子(https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/626873/2312011)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我对捕获演示不太熟悉、因此我需要向我的团队提出一些问题。 我今天应该有一个答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    发送配置后、您能否在 CCS 中发布控制台输出窗口的屏幕截图?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在控制台中看到的输出对我来说非常好、但我有疑问、因为表达式的值不是它们应该具有的值...

    此外、我正在处理本应在0x20000000方向和长度0x1FFFFF 中保存的数据(因为我在捕获演示模式3中工作)、并且我正在获取一些 FFT 图、这些图在我看来并不可靠、因为我在一个非常小的房间里进行测量 (测量对象约为1米)。 这可能是解释错误、但它给我带来了一些对配置的怀疑。 在论坛中、它看起来根本不像其他帖子中的那个:(https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/626873/2312011)