This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:在单台计算机上使用多个 EVM 和 GUI 窗口

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648429/afe4490spo2evm-using-more-than-one-evm-and-gui-window-on-single-computer

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4490

我想比较两种不同的脉动式血氧计的工作情况。

因此、我想将两个 AFE4490SPO2EVM 板连接到同一台计算机、并打开 GUI 的两个窗口(每个 EVM 一个)

有没有原因?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、无法将两个 AFE4490 EVM 连接到同一台 PC。