This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:级联问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647791/awr1243-cascading-questions

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: LMK00804B

您好!

我已经阅读了"AWR1243级联.pdf"的文档。

我有两个问题、如下所示:

1.您是否有推荐用于四芯片级联系统的"同步驱动器"和"时钟驱动器"器件部分?

2.您是否有发布四芯片级联系统演示或双芯片级联演示的计划?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    A1:时钟驱动器:5PB1104CMGI/LMK00804B。 SYNC_DRIVER:CDCV304TPWREP
    这些仍处于评估阶段、以检查它们是否支持所有配置。

    A2:在可能释放时、仍然没有时间范围。 我们将就此向您回复。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    非常感谢您提供的信息、这对您有所帮助。