This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:用于运行超声波传感器的电路板

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648058/pga460-board-to-run-ultrasonic-transducer

器件型号:PGA460

您好!

我想用一个简单的驱动板来运行特定的超声波换能器、以便测量距离。 德州仪器(TI)以前的产品与我需要的产品类似(MSP430 SLAA136A)。

是否有任何电路板允许我插入传感器、然后在不设计 自己的传感器电路的情况下运行传感器?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    是的、TI 目前提供完全集成的 PGA460超声波信号处理器和传感器驱动 器(www.ti.com/.../pga460)、用于空气耦合传感器飞行时间到距离测量。 我建议您购买 PGA460-Q1 EVM (p/n:PGA460-F5529-BNDL)来评估所包含的传感器或您自己的传感器。 请注意、PGA460只能支持谐振频率介于30k-80kHz 或180k-480kHz 之间的传感器。

    您希望评估哪种传感器器件型号? 您是否想分享有关应用的更多详细信息? 我们可能会提供其他配套资料、以帮助您进行系统加速。

    查看六部分"使用 PGA460-Q1进行超声波感应" (training.ti.com/ultrasonic-sensing-pga460-q1)视频系列、了解如何快速设置和使用 PGA460-Q1 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    换能器随附的 JSN-SR04T-2.0电路板如链接所示。 由于电路板制造不良、我希望将 JSN-SR04T-2.0电路板与另一电路板交换。  
    这是可行的、还是我需要设计自己的电路来运行换能器?  
    目标是提高传感器性能、以便在最远15英尺的范围内检测到人员。
    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    是的、您可以在 PGA460-Q1 EVM 上使用来自 JSN-SR04T-2.0的40kHz XDCR。 PGA460-Q1 EVM 子卡允许您卸下预装的换能器、并将其替换为您自己的换能器。 您不必设计自己的电路来激励传感器、因为 PGA460-Q1可为您处理驱动和接收级。 请参阅 PGA460常见问题解答(www.ti.com/.../slaa733.pdf) #4.4.1、了解有关如何将换能器与 PGA460-Q1 EVM 配合使用的指南和图示:

    4.4.1如何在变压器驱动电路上使用不同的换能器?
    要在变压器驱动电路上使用不同的换能器、请从中对 Murata MA58MF14-7N 进行降级
    J12插座。 TI 还建议在 C15处使用1500pF 的调谐电容器和的阻尼电阻器
    R38上的2.7 kΩ 应去焊、以使换能器能够自由地谐振、而不会被意外地谐振
    已调谐。 新换能器可以安装在 J12上,也可以安装在备用换能器插座上
    在变压器驱动的子卡一半上标记为正极和负极的端子。 进行调优
    新换能器需要电容器和阻尼电阻器、请参阅 PGA460-Q1超声波
    模块硬件和软件优化应用手册以提供指导。