This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103EVM:TMP103EVM 软件无法在 Windows 7机器中启动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648151/tmp103evm-tmp103evm-software-unable-to-launch-in-windows-7-machine

器件型号:TMP103EVM

您好!

我已经获得了 TMP103EVM、并从套件中提供的 CD 磁盘安装了软件。  

我还从 NI.com 安装了 LabVIEW 运行时引擎

成功 安装并重新启动机器后、启动 TMP103EVM、仍会出现 LabVIEW 运行时引擎错误、并要求我安装软件 或联系支持中心。

请做不必要的事  

谢谢

周边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peri、

    这对您来说一定是令人沮丧的。 不幸的是、该套件中提供的 CD 是在2008年使用旧版 LabVIEW 开发的。 几周前、我刚刚更新了软件。 我建议您下载以下最新软件。

    www.ti.com/.../tmp103evm

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从 CD 完全卸载了我安装的软件。

    现在、我安装了您上面提到的软件。 即使在我安装了您提到的 GUI 后、我也会得到与以前相同的错误。 GUI 软件和其他 NI 软件要求确实有问题。 如果您想安排任何团队查看器或 Skype 屏幕共享、我可以立即进行。 我想请美国的人支持这个问题、以匹配时区差异。 因此、我无需等待太长的时间即可获取更新或支持。

    我要附上错误的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peri、

    让我向朋友发送请求、以便我们可以更改信息。

    Aaron