This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 演示无法正常工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648363/demo-not-working

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

团队、

我的客户有以下问题、请您在此处帮助我们。

运行最新 MMWAVE-SDK 1.01.00.02提供的演示时遇到问题。 我今天尝试了其中三种,没有一种对我有用。

 

我将以“DroneAltitude”为例。 我所做的工作:

 

  • 已按照说明将 SDK 提供的闪存映像上传到 EVM
  • 使用 Chrome 应用程序(毫米波演示可视化工具)测试了 EVM。 非常好!
  • 已安装演示所需的软件

 

现在,当我运行“DroneAltitude.exe”时,我将获得以下内容(下面的屏幕截图):

 

这些是我的设置:

 

我还上传了多次闪存映像、以确保流程成功。 有什么想法吗?  

谢谢你。

-针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Needu、

    所有演示(标准 SDK 演示除外)均适用于 SDK1.0、因此您必须将这些二进制文件刷写到 AWR1443BOOST 上。

    我们正在努力将所有演示移植到 SDK1.1、但没有发布时间表。


    谢谢、
    Akash