This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:如何将 IWR1443演示代码转换为 IWR1642 EVM?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642, IWR1642BOOST, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647416/ccs-iwr1642boost-how-to-shift-iwr1443-demo-codes-to-iwr1642-evm

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我发现现有的大多数演示仅支持 IWR1443。 是否可以通过任何方式更改这些代码以使其在 IWR1642上运行? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juzheng、

    遗憾的是、没有方法可以实现这一点。 可用于 IWR1642BOOST 的实验室专门以一定的容量使用集成 DSP。 由于这对于大多数应用来说不是必需的、因此我们将 IWR1443用于其中的大多数演示。

    如果您想详细介绍您的应用、我可以为您提供有关 IWR1642的更多信息、这些信息可能对您有所帮助。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我们在购买 IWR1642和 IWR1443之前有很长时间的犹豫。 我们之所以购买 IWR1642、仅仅是因为它具有额外的 DSP 组件。 只要我们不使用 DSP、IWR1642是否应该运行 IWR1443的所有演示? 换言之,这两个雷达的用途是否完全不同,还是一个雷达是另一个雷达的强化版本?

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    抱歉、这些演示不交叉兼容。 与 IWR1642兼容的实验室包括:
    SDK 演示
    -高精度范围测量
    -ROS 点云可视化工具

    2018年初、还将提供 IWR1642的一些其他演示。

    如果您知道集成 DSP 的特定用途、TI 建议您使用 IWR1642。 如果不是对 DSP 的特殊需求、那么 IWR1443足以满足我们的大多数客户的需求、这就是大多数实验室都使用该器件的原因。 IWR1443BOOST 或许可用于评估? 如果您在这里还有其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash