This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:关于加电序列

Guru**** 2580775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647867/tmp112-about-the-power-up-sequence

器件型号:TMP112

您好,

我们的客户有问题。

当 SCLK 在上电之前从设置为高电平时、不能很少读取数据。

如果  在上电时 SCLK 不应设置为高电平、它们应何时将 SCLK 设置为高电平?

此致、

Kenji/Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、
    为了更好地进行评估、请您与我们分享您的 I2C 总线波形吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    感谢您的回答。
    抱歉,我没有波形。

    首先、我想检查通信线路条件的影响。
    情况1. 上电时、SCLK 为高电平。 -->出现不能经常读取的问题。
    情况2. 上电时、SCLK 为低电平。 -->没有问题发生。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    感谢您与我们联系。 在器件导通前偏置 SCL 和 SDA 引脚不存在问题。 通信可以在电源引脚达到指定电压之前立即开始。 但是、假设电源斜坡已满足指定的电压。 在加电期间、温度结果寄存器将为零、直到电源有效后第一次转换完成。 转换时间最多大约需要35mS

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron San、您好!

    感谢您的回答。
    我认为在电源启动时会进行初始设置、但此时读取数据是否没有问题?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    是的、您可以在启动时立即读取、但在有效电源和首次转换完成之前、器件不会拆分任何温度结果。

    Aaron