This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AWR1243BOOST:在 AWR1243BOOST 正常工作,您需要刷写吗?

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648248/webench-tools-awr1243boost-before-awr1243boost-to-work-do-you-need-to-flashing

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

AWR1243BOOST 工作,您需要刷写吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这个问题并不是很清楚,但我希望您的问题是有关将器件固件刷写到 AWR1243BOOST 的问题。

    您可以使用 UNIFLASH 以及 MMWAVE-DEVPACK 中提供的 MSS、RADARSS 和 xwr12xx_memswap.bin 来刷写 AWR1243BOOST。 然后、您可以使用 RadarStudio 配置 AWR1243BOOST "SOP:功能模式"。

    请告诉我您是否想知道这一点。

    谢谢、
    Raghu