This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:高精度演示中的 LOG Mag 范围配置文件结构

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647797/iwr1443boost-log-mag-range-profile-structure-in-high-accuracy-demo

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

根据 ``mMW Demo Data structure_8_16.pdf``、我将通过数据端口通过 TeraTerm 从 IWR1443BOOST 提取数据帧。

读取原始数据时遇到3个问题。

1.  高精度演示中的数据结构是否与 MMW 演示中的数据结构相同?

2.我从原始数据中提取了``log Mag Range Profile``、但结果与  高精度演示可视化工具上显示的`log Mag Range Profile``不同。

RAW ``LOG Mag Range Profile``上是否有任何后处理?  

3.如果 ``log Mag Range Profile`` 是 FFT 范围,那么 zoom-FFT 是否通过 Java  of high Accuracy demo visualizer 运行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出数据格式略有不同。 我在这里附上了文件以供您参考。  e2e.ti.com/.../DataStructure_5F00_table_5F00_higAccuLab.pdf

    zoon in FFT 始终由 HWA 运行。 显示最大峰值距离的值从放大 FFT 中获得、并传递到数据中"检测到的物体"部分的可视化工具中。 可视化工具中绘制的是1D 粗 FFT 输出。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我还有2个问题。

    在高精度演示中、IWR1443的 FFT 范围是一个复杂的1D 粗 FFT 输出。
    正确吗?

    IWR1443如何组织1D 粗 FFT 输出。
    例如、如果生成1024 FFT、则1D 粗 FFT 输出的长度应为2048、这是因为实际部件和图像部件。
    真实器件和图像器件的顺序是什么? 一个真实器件后跟一个图像器件? 或实部占据上半部分、而图像部分占据上半部分。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将"是"更改为1。
    对于2、取决于如何将数据导出为32位或16位。 如何将数据放置在存储器中、请参阅硬件加速器用户指南 :www.ti.com/.../swru526

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michelle

    非常感谢。
    根据你的答复,我的问题已经得到解决。

    祝你度过美好的一天!