This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:睡眠模式寄存器内容

Guru**** 2580495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648150/ldc1614-sleep-mode-register-contents

器件型号:LDC1614

为了缩短 LDC 运行时间、我希望检测 DRDY、将 LDC 置于睡眠状态、然后读取4个数据寄存器。 在40毫秒左右的延迟时间后、退出睡眠模式、然后重复。

根据数据表、"通过将 CONFIG.SLEEP_MODE_EN 寄存器字段设置为1来进入睡眠模式。 在这种模式下、寄存器内容会被保留。" 但是、我的软件工程师声称、当进入睡眠模式时、数据寄存器被清除。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在激活操作期间、必须读取 DATAx 值。 进入睡眠模式将清除内容。 如果您尝试在睡眠模式和活动模式之间循环以节省功耗、可以参阅以下应用 手册以了解更多信息:

    此致、

    Luke