请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我想知道、更改 tdc1000寄存器设置是否存在任何限制。
我的应用是使用 两个超声波传感器在 油箱底部的不同位置测量钢罐中的液位高度 、因此我 计划 一个接一个地激发这两个传感器。 有人能给我推荐最佳 TDC1000工作模式吗? 我计划使用模式0、在固件中、我 将在每次激励后更改通道。 我发现 、在模式2中存在自动跳跃、因此无需在固件中进行通道跳跃、但在模式2中、我们必须使用 TX1/RX1和 TX2/RX2的组合。 是否可以在模式2中使用 TX1/Rx2和 TX2/Rx1组合。 如果不是、原因是什么?
谢谢