This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:多雷达传感器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647731/awr1642boost-multiple-radar-sensors

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

多个雷达传感器是否会相互干扰? 客户应用在一个传感器中使用多个雷达、排列以提供360度方位角覆盖、并使用多个传感器可以彼此看到。 传感器将处于静止状态。

您认为我们是否需要在传感器中或更糟糕的情况下在传感器之间小心地同步雷达的操作,以避免它们相互干扰? 或者、我们是否需要为每个雷达分配单独的扫描频率范围?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    您提到的配置似乎是级联配置。 不建议将 AWR1642用于级联配置。
    AWR1642不提供任何同步机制(LO 同步)。

    -Raghu