This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:数据格式差异 b/w SDK1.0和 SDK1.1

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647950/awr1642-data-format-differences-b-w-sdk1-0-and-sdk1-1

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

大家好、团队、

SDK1.0和 SDK1.1之间在虚拟 UART 上流式传输的数据的数据格式是否有差异?

我阅读了每个文档、但无法很好地理解差异。

提前感谢。

此致、

Akihiko Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujinaka-San、您好!
    在 SDK 1.0和 SDK 1.1之间、在 UART 上流式传输的输出数据没有变化。

    您可以比较 SDK 之间的文件"mmwave-sdk\packages/ti\demo\io_interface\MMW_output.h"。 除了支持高级帧配置的添加子帧编号之外、您不会看到输出消息中的任何差异。

    谢谢、
    Raghu