This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:低功耗运行

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647732/awr1642-low-power-operation

器件型号:AWR1642

由于电池寿命是我们应用中的一个问题,因此我们对任何可用的节能选项都感兴趣。 我们一直在研究在不需要时关闭雷达,这似乎有一定的希望,但对于大于2-3 FPS 的帧速率似乎不实用。 如果存在其他合理的选项,我们更希望在每个帧启动雷达芯片时不会出现延迟。 是否有其他 xWR1642节能措施可在不主动处理数据的情况下使用?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    当 AWR1642未进行线性调频脉冲/成帧时、会关闭射频链等耗电块以节省功耗。 系统其余部分未处于低功耗模式。
    对于50%占空比、低功耗 ADC 模式将平均节省约160mW。

    AWR1642的 R4F 不支持任何低功耗模式/待机模式。 除上述之外,没有其它节能模式。

    谢谢、
    Raghu