This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:13RF1/2电压超出推荐范围

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647171/awr1642boost-13rf1-2-voltage-is-violated-the-recommended-range

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TPS7A88

您好!

当我们使用带有附加配置文件的 AWR1642BOOST 时、13RF1的 TPS7A8801输出降至1.14V。
该电压超出建议条件的范围。

e2e.ti.com/.../DemoVisualizer_5F00_Profile.cfg

请参阅下面的波形和测量点。

e2e.ti.com/.../AWR1642BOOST.pdf


然后、我有以下问题。

(1)
此压降是否可接受?
如果此电压不可接受、我们是否应将 LDO 从 TPS7A8801更改为更高电流的器件? 还是添加外部电容器?

(2)
在数据表中、RF131/2的总电流消耗为2000mA。
 这是峰值电流吗?
根据测量结果、峰值电流可能大于 TPS7A8801的电流限制。


此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、
    未采集 ADC 样本时,在线性调频脉冲之间观察到 EVM 上的电压骤降。 因此、如果 dip 仅限于 ADC 采样之间的区域、则不会导致任何测量问题。

    RF1+RF2峰值电流为2000mA,即两者之和。 上面提到的 TPS7A8801的峰值电流限制是每个输出的限值。 因为我们使用两个输出、它在 LDO 的峰值限制范围内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek San:

    感谢您的支持。
    我了解到、DIP 不会导致测量问题和峰值电流。
    为什么在线性调频脉冲之间观察到电压下降? 在此期间、13RF 电源电流会增加?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、
    由于负载电流在线性调频脉冲完成后从非常高的值降至接近0mA、这会导致 LDO 控制环路暂时关闭。因此、在此期间电压调节不好。 这与电流限制无关。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek San、您好!

    感谢您的支持。
    我认为负载电流从高值变为0mA 会导致 TPS7A88数据表图15中所附的电压过冲。
    不过、在这种情况下会发生电压下降。 这是否导致负载从接近0mA 瞬变到高电流(大约1A)?
    在 ADC 采样时、是否不会发生这种大负载瞬态?

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、
    正确的做法是、当负载电流从极高的1A 值变为100mA 时、将出现瞬时过冲、如图所示。 但是、如果它进一步降至接近0mA、则 LDO 的内部控制环路可能会关闭、如果在控制环路未正确导通期间启动下一个线性调频脉冲、则电压会大幅下降。 如果您在 LDO 输出端额外施加50-70mA 的固定负载电流、您将看到此电压下降减小、因为现在负载电流不会变为0mA、因此控制环路始终保持开启状态。

    到 ADC 采样开始时(ADC 开始时间通常大于4-5 μ s),此下降将处于所需的限制范围内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek San、您好!

    感谢您的解释。 我明白了。
    很抱歉、我还有一个问题。
    您能否告诉我可接受的 DIP 时间(超出建议的电源供电时间范围)?
    这是4~5us 吗?
    在我的第一篇帖子中附加的文件中、dip 时间大约为5~8us。

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    可接受的下降时间取决于您配置的 ADC 启动时间。 如果 ADC 启动时间较大、则可以承受较大的下降时间。 另请注意、总的来说、下降值可能为5-8 μ s、但电压低于1.23V 的部分会更小。

    此致、

    Vivek