This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM LabVIEW GUI 源

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646787/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm-labview-gui-source

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我基于 PZT 开发了传感器、我对 LabVIEW GUI 源感兴趣。 在哪里可以找到它?

谢谢你。

此致、

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    在 E2E 上添加我作为朋友、我将向您发送 GUI 源代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Scott!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    还可以向我发送 GUI 源文件吗? 这将极大地简化我的工作!

    BR

    Teemu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    还可以向我发送 GUI 源文件吗? 我向您发送友谊请求。 谢谢。