This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:使用 J2连接器的 OP_Data 时遇到问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647125/opt8241-cdk-evm-i-got-a-problem-to-use-op_data-from-j2-connector

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好、我想将 OPT8241-CDK-EVM 连接到另一个 HSDIO 器件

我想要的是 使用 FX2和 Voxel 控制9221、 并且仅从 J2连接器获取 OP_Data、CLK (OP_CLK_OUT)和 Sync 信号(HD_BD_OUT)

但是、当我将 EXT_OP_CLK_OUT (引脚6)或 EXT_BD_OUT (引脚19)连接到 HSDIO 器件时、Voxel 会关断、并且输出数据尚未打印。

如何解决此问题? 是否有其他连接 J2的过程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜您正在尝试使用 HSDIO 捕获 DVP 信号吗? 首先、请检查以确保 OP_xxx 端口信号和 HSDIO 信号的逻辑电平兼容。 第二、确保 HSDIO 配置为输入。 第三、确保您添加的 HSDIO 连接屏蔽良好且非常短、因此它不会向信号线路添加负载、这可能会导致传播延迟扰乱 FX2操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议

    我已经检查了第一个和第二个。 第三个问题是可疑的

    您的意思是、如果连接到 J2和 HSDIO 的线路过长、那么到 FX2的时钟信号会减弱? 那么、Voxel 停止了吗?

    我想知道、除了缩短线长之外、还有其他事情可以做

    还有一个问题、当我将 CLK 和 BD 线路连接到 HSDIO 时、Voxel 为什么会停止?

    (体素在连接 OP_DATA、FRM_VD_OUT 或其他输出线路时工作良好)