This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "LM199"与 National Semiconductor Parts 相关的产品检查信息

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35, LM235, LM135, LM335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646763/lm199-product-checking-information-related-with-national-semiconductor-parts

这位是 Leoinnovision 的 DMSMS 研究员 Joong-hyeok Lee。
Leoinnovision 是韩国军队(陆军、海军、空军)和许多国防工业(韩华、ADD 等) PLM 机构的正式 EOL (停产)/淘汰零件经理

我正在搜索韩国海军使用的产品"LM199AH/883" IC 的信息。

这些零件由 National Semiconductor 制造。

但我已经检查了 TI 是否收购了 National Semiconductor Inc.

因此、我向您提出了有关该器件的请求。

如果您知道器件、请告诉我有关器件的信息。

器件型号:LM199AH/883  

部件描述:温度传感器

如果器件报废、我们的军方和韩国国防部希望了解有关产品 EOL (停产)的信息。

那么、您能否为我提供有关该商品的一些信息?
我需要以下数据。

-状态(活动或已停产/已淘汰):

- LCC (生命周期代码):(如果已停产,则不必键入)

-YTEOL (年至寿命终止):00年(如果已停产,您不必键入)

我们必须检查零件的状态以保持系统运行。

如果商品没有任何停产时间表、请告知我。
韩国国防部将仅将上述信息用于研究和下次购买。

如果您对我和我的公司有任何进一步的信息、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我完全不知道该器件。 让我先做一些研究、我可能需要将您的话题转移到军事和航天论坛。 他们可能会帮您解决问题。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。  e2e.ti.com/.../LM199AH-883.pdf 该器件来自 National Semiconductor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这种做法被淘汰的原因。 LM199AH/883于2008年3月11日停产、商用级 LM199AH 于2008年2月4日停产。 最接近的器件 是 LM35、LM135、LM235和 LM335。

    您可能还需要查看此器件。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron