This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:为什么 ADC 缓冲器和 adcDataIn 缓冲器之间的传输需要在 SDK1.1中的 MMW 中进行乒乓操作?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647263/iwr1642-why-did-the-transfer-between-adc-buffer-and-adcdatain-buffer-need-a-ping-pong-operation-in-mmw-in-sdk1-1

器件型号:IWR1642

您好!  

在 SDK1.1中的 MMW 演示中、从 ADC 缓冲器到 adcDataIn 的数据传输由乒乓 EDMA 操作。  

我不太理解这个操作、我认为这是因为窗口操作后的数据输出将被发送回 adcDataIn。

但是、如果一个用于窗口输出的新缓冲器而不是乒乓 adcDataIn 缓冲器、周期的差异是什么?

我认为这会节省乒乓操作。 我是对的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我们的团队尚未测试这种新的缓冲配置、但听起来是一个很好的主意。 我强烈推荐来这里看看!


    谢谢、
    Akash