This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646892/awr1243-what-to-do-with-unused-pins

器件型号:AWR1243

您好!

我想知道 TI 对未使用引脚的建议是什么。 例如、如果我们不使用其中一个 RX 或一个 TX 端口、或其中一个 CSI2端口等 是否应终止这些协议? 短路? 保留打开?  

谢谢、

KEngineer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KEngineer、
    通常,未使用的输出引脚可以保持未连接状态。 但具体而言、在射频引脚上、RX 和 TX 都可以保持未连接状态。 假设在雷达配置过程中不会启用未使用的引脚。

    此致、
    Vivek