This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:[AFE4300器件 GUI"如何计算 Ro_Ohms 和 RI_Ohms? (已附加图像)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647167/afe4300evm-pdk-afe4300-device-gui-how-do-ro_ohms-and-ri_ohms-are-calculated-image-attached

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

您好!

我使用 AFE4300器件 GUI 软件来测试 AFE4300模拟前端的性能

我在 AFE4300EVM-PDK 评估板的 J36连接器上有一个1k Ω 电阻器、当我按下"Measure BCM"按钮时、我想知道如何计算 Ro_Ohms 和 RI_Ohms (请参阅下图中的 IQ 测量中间输出)。

提前感谢、

此致、

Lorenzo