This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:运行 AFE4403EVM GUI 时出现问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646596/afe4403evm-problem-of-running-afe4403evm-gui

器件型号:AFE4403EVM

您好!  

我在两台 Windows 笔记本电脑上安装了 AFE4403EVM GUI。 一个正在成功运行、因此我知道它是什么样的。 对于另一个、它显示了两个单独的窗口、如所示的屏幕截图、并且软件不工作。 有人可以帮我解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此错误可能是因为缺少.NET 框架。
    请参阅用户指南的第10.7节"Windows 8器件 GUI 支持"、了解如何安装所需的.NET 框架。
    请告诉我们这是否解决了问题。

    此致、
    Prabin