This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:检测范围、两个换能器开关

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646605/pga460-q1-detection-range-two-transducer-switching

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460

您好!

我们的客户希望使用该器件的检测距离为10cm 至8m。
在数据表 P.106中、有一个描述:" 30kHz 至80kHz 的较低频率范围是常见汽车和消费类应用的默认工作范围、步长分辨率为1cm、典型范围为30cm 至5m。"

我们可以在该范围内使用 PGA460-Q1吗?

如果是、您能告诉我检测此范围的参考条件吗?
这取决于传感器规格吗?
如果该器件具有扩展检测范围的任何功能、请告知我。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji、
    可检测范围取决于以下几个因素:
    1)传感器拓扑:单静态或双静态。 单静态是发送和接收的单个传感器、而双静态是两个传感器、其中一个专用于发送、另一个专用于接收。
    2)传感器类型:顶部闭合或顶部开合。 闭顶式保护装置可防止水/灰尘、而开顶式保护装置具有更敏感的接收器、无需大激励电压。
    3)驱动模式:变压器或直接驱动。 变压器模式用于对峰间电压高达+100V 的闭顶器件进行励磁、而直接驱动(桥式驱动)更适合需要高达30V 励磁电压的开顶器。
    4)目标类型:目标的尺寸、形状和表面材料。 与铺设地毯的窄极相比、平坦的金属表面更易于检测。
    5)传感器频率:低(30-80kHz)或高(180-480kHz)。 低频率换能器更具通用性、而高频率换能器通常仅限于需要高分辨率的短距离应用。
    6)换能器视场:必须考虑许多换能器具有广域覆盖 FoV。 意外目标产生的侧波瓣反射可能会导致误报。 低频收发器往往具有较宽的波束角、但使用喇叭可能会限制这种情况(请参阅常见问题 解答 www.ti.com/.../slaa733)。

    阅读 PGA460超声波模块硬件和软件优化 (www.ti.com/.../slaa732)应用手册、让客户更详细地查看这些因素和其他因素。 一旦客户更好地了解了不同的工作模式、让他们提出自己的首选换能器拓扑、换能器类型、驱动模式和目标类型、以便我们更好地推荐和提供可行性。

    客户使用案例是什么?

    如果客户不愿意、我建议使用半桥驱动器模式驱动的双静态顶部开式传感器对(例如 Murata MA40S4S/R 对)。 这将以低成本和小解决方案尺寸实现最佳的最小和最大情况范围。 此配置可在最小距离下实现低于10cm 的距离、并在瞄准墙壁时实现超过+10m 的距离。 较小的目标可能会产生较短的最大距离。

    有关解决方案尺寸的示例、请参阅 PGA460双静态传感器半桥驱动器小型设计文件(www.ti.com/.../slac760)。