This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:在不清除中断寄存器的情况下开始新的测量?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646880/tdc7200-start-a-new-measurement-without-clearing-the-interrupt-register

器件型号:TDC7200

您好!

我希望将 TDC7200用于时域反射计。 我想在第一次基准测量后使用 INTB 引脚更改停止脉冲的电压电平检测。

如果中断寄存器未被清除、您能否告诉我是否可以重新开始新的测量(START_MEAS)?


谢谢
此致、
Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、您好!

    当您设置"Start New Measurement (开始新测量)"位时、首先发生的事情是 TDC7200会自动清除中断状态寄存器中的所有位。 您无需事先手动清除它们。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!