This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具:PC 板连接失败。 正在等待数据

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639325/iwr1642boost-mmwave-demo-visualizer-failure-in-pc-board-connection-waiting-for-data

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTAWR1642MMWAVE-SDKUNIFLASH

您好!

最近、我开始使用毫米波演示可视化工具尝试与 AWR1642BOOST 板进行通信、我遇到了接口检测串行端口但持续等待数据的问题。 我已正确安装了 COM 端口的驱动程序、并按照用户手册中的说明检测到这些驱动程序。

奇怪的是、这个问题是最近出现的。 我在使用电路板进行的首次测试中就能做到这一点。 我尝试使用 Google Chrome 和 Firefox 作为 Web 浏览器以及可下载的用户界面。 我很确定电路板没有损坏;我已经特别注意这个问题。 我尝试安装和卸载 COM 端口的驱动程序、但似乎没有任何改进。 我还有其他哪些选择?

[解锁1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想添加此端口图片、以显示检测到它们并安装了驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    发送配置时,控制台输出显示什么?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、由于没有建立连接、因此如果您所指的是"将配置发送到毫米波器件"按钮、则无法将任何配置发送到电路板。 因此、默认情况下、控制台显示为空白、这不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18[LE]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们对延迟的回复表示歉意。

    如果这仍然是一个问题、请告知我们

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队;

    我有相同的问题。

    但是,当我单击“Send config to mmWave device”(发送配置到毫米波设备)、“COM11:115200,COM12:921600Hardware Connected”(COM11:115200,COM12:921600Hardware 已连接)时。 出现了。

    但是、控制台按摩没有改变。

    e2e.ti.com/.../0842.picture.tif

    请帮帮我。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki、您好!
    您能否尝试使用 HyperTerminal / TeraTerm 工具而不是 mmWave-Visualizer 进行相同的实验?

    请按照以下步骤操作(您可能已经知道的几个步骤)
    闪存 MMW 演示'xwr16xx_mmw_demo.bin'( 使用 Uniflash 工具将\pacakgs\ti\demo\xwr16xx\mmw\)添加到器件。 在对 AWR1642 EVM 进行刷写之前、请先连接 SOP2跳线器。
    2.拆下 SOP2跳线并重置电路板。
    3.将超级终端/TeraTerm 连接到设备管理器中以115200 Buadrate 枚举为"XDS110 Class Application/User UART"的 COM 端口。
    4.连接后,如果按 ENTER 键,MMW 演示将打印提示消息“mwDemo:>”


    如果此实验成功、则 Visualizer 连接存在一些问题、请尝试从 Chrome 外部菜单卸载并重新安装"TIC扩音器 代理桥接器"。

    如果上述实验失败、则需要检查 EVM 为何 MMW 演示中没有输出。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jitendra–San;

    很抱歉我迟到了、感谢您的大力支持。
    我认为这是硬件问题。
    我将购买全新的 AWR1642BOOST。
    我关闭这个线程一次。

    此致、
    山崎正山