This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波传感估算器错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641737/iwr1443boost-mmwave-sensing-estimator-error

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAWR1243IWR1443

毫米波传感估算器中显示了雷达立方体大小的错误、但毫米波演示可视化工具中可以使用相同的设置。

这是为什么?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maeda-San、您好!

    您是否能够使用这些设置配置设备?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。 很抱歉我迟到了。

    是否需要 Radar Studio 以毫米波传感估算器的设置(*。json)配置器件?

    由于没有 TSW1400EVM、我应该无法使用 Radar Studio。 因此、来自雷达器件的输出数据只能在毫米波演示可视化工具中确认。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    您无需使用 Radar Studio 即可实现此特定线性调频脉冲配置。

    由于雷达立方体大小由片上存储器决定、因此我建议在器件 xWR1243的感应估算器中尝试相同的配置。 由于 AWR1243上没有存储器、因此您不应因立方体大小问题而运行。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash-San:

    感谢你的答复。 很抱歉我迟到了。

    用于 IWR1443的毫米波传感估算器的结果是否正确?

    如果是、我了解 IWR1443中不提供该特定的线性调频脉冲配置。

    我们可以将 AWR1243 用于非汽车应用吗?

    此致、

    Daisuke