This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:使用跟踪技术

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638580/iwr1443boost-tracking-technique-used

器件型号:IWR1443BOOST

因为1443不能用于波束形成、并且具有二进制相移器。 我想知道雷达用于跟踪多个物体的技术是什么?

[解锁1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krutarth、

    我已将您的问题提交给毫米波团队成员。 有人很快会为您提供回复。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我真的很喜欢这里!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krutartarth、

    我不能完全确定雷达使用多个物体的轨迹技术是什么意思。 我们的毫米波传感器能够在静止和运动的视场中解读和显示多个物体。 我们的毫米波传感器如何解读不同物体取决于所使用的 CFAR 设置。

    如果您有其他问题或有更具体的方法来解决您的原始问题、请作出回应。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    我的问题是关于物体的跟踪/检测。 例如、在波束形成技术中、天线阵列用于引导波束跟踪物体。 由于 IWR 1443 Boost 不支持波束形成,我想知道它是如何跟踪特定物体的?

    此致、

    Krutartarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18[LE]