This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:ADC 前后的片上滤波器?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641900/iwr1642-on-chip-filter-before-after-adc

器件型号:IWR1642

团队、

IRW16xx 数据表 SWRS212A (http://www.ti.com/product/IWR1642/datasheet )提到了 ADC (IF 滤波器)之前和 ADC (抽取滤波器链)之后的一些滤波器。
-这些滤波器是数字低通滤波器(在 ADC 之后)还是数字高通滤波器(在 ADC 之前)?
-您能否澄清一下这些是用户可编程的吗? 如何对其进行编程? 它是否对用户透明并通过其他参数进行设置?
-是否有有关的文件?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您的猜测是对的,它们是 LPF 和 HPF 。  这些滤波器的这些转角频率是可编程的。

    我建议您浏览"毫米波培训系列"、"毫米波传感简介:FMCW 雷达"系列详细介绍了系统设计。 这将使您了解这些滤波器和系统设计。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    谢谢、是的、例如、我看到视频1.1 15:48中提到了 LPF。
    但是、对 LPF 和 HPF 有直接影响的用户参数是什么?
    例如、在"开箱即用"演示中、用户能否使用 LPF/HPF 或 LPF/HPF 参数是否设置为"内幕揭秘"?

    谢谢、
    A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    您可以查看配置文件配置(profileCfg)中的"hpfCornerFreq1"和"hpfCornerFreq2"、以对 HPF 的转角频率进行编程。

    这在开箱即用演示中是可编程的。 您可以使用"hpfCornerFreq2"和"hpfCornerFreq1"的值修改"profileCfg"、并通过毫米波可视化工具将其发送到器件。

    谢谢、
    Raghu