This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314:I°Dial & Amp;EVM of LDC1314

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643396/ldc1314-i-dial-evm-of-ldc1314

器件型号:LDC1314

尊敬的 Sirs:

 我的°询问了我的 LDC1314的 Dial&EVM。

是否可以使用 LDC 1314 EVM 操作1°转盘应用的角度计算/显示程序?

2.can 1°dial application angle calculation/ display program change parameters (寄存器内容) in the program?

约1°刻度盘应用校准方法、请告诉我预失真的具体形状方法。

约1°千分表应用校准方法、请告诉我相位偏移校正的具体方法。

°客户创建程序、需要1 μ s 应用程序源文件。

请给我一个源文件。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    1°千分表已随 LDC1314和 MSP430一起提供、可通过 USB 连接到计算机以显示角度显示。

    2. LDC1314寄存器可使用 PORT 命令进行更改。 请参阅数据表中的第8.1节。

    3、形状预失真本质上使数据 A 和 B 更接近余弦和正弦函数,以便通过使用以下公式进行更精确的测量:

    A =符号(A) x ABS (A)^EXP 、B =符号(B) x ABS (B)^EXP

    其中、符号是标准符号 ABS、是绝对值、EXP 是影响波形形状的数字

    4.相位偏移校正是数据处理的最后一步。 这是必需的、因为幅度校准后、由于机械容差和周围金属、相位误差可能仍然存在。 它是通过从校准中插值四个已知的偏移校正点来完成的、并使用以下公式:

    5.对于源文件,我必须仔细研究它,稍后再返回给您

    谢谢、

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho-San、您好!

    感谢你的答复。

    1°千分表已随 LDC1314和 MSP430一起提供、可通过 USB 连接到计算机以显示角度显示。
    ⇒我明白了。

    2. LDC1314寄存器可使用 PORT 命令进行更改。 请参阅数据表中的第8.1节。
    ⇒我明白了。
    但是、请告诉我命令更改的环境。

    3、形状预失真本质上使数据 A 和 B 更接近余弦和正弦函数,以便通过使用以下公式进行更精确的测量:
    ⇒我认识到 LDC 1314 EVM 的 GUI 工具中不存在形状预失真。
    因此、我认为我的客户需要使用此公式进行编程。
    是这样吗?

    4.相位偏移校正是数据处理的最后一步。 这是必需的、因为幅度校准后、由于机械容差和周围金属、相位误差可能仍然存在。 它是通过从校准中插值四个已知的偏移校正点来完成的、并使用以下公式:
    ⇒此外、我认识到相位偏移 CORRECTON 不在 LDC 1314 EVM 的 GUI 工具中。
    因此、我认为我的客户需要使用此公式进行编程。
    是这样吗?

    5.对于源文件,我必须仔细研究它,稍后再返回给您。
    ⇒我正在等待您的回复。
    此外,请提供有关要创建的开发环境的信息。

    此致、
    Y、Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    安装 TIDA-00508 LDC1314感应拨号 GUI 和固件安装程序后、您可以在"EVM Firmware"文件夹中找到该 EVM 的所有源文件、在"PC GUI"文件夹中找到 GUI。

    EVM 使用 MSP430、可使用 Code Composer Studio 对其进行编程。  

    数据处理和校准在 GUI 软件中完成。 MCU 中的固件从 LDC1314读取数据并将其发送到 GUI 进行处理。 具体而言、形状预失真和相位偏移校正的源代码可在 PC GUI ->源代码-> Form_Main.vb 中找到  

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho-San、您好!

    感谢您的回复。

    我找到了 EVM 固件文件夹和 PC GUI。

    此外、我检查了 FORT_Main.VB。

    但我不知道形状预失真和相位偏移校正程序在哪里。
    请告诉我。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    所有数据处理(包括形状预失真和相位偏斜校正)都在函数"ab_TO_Theta"中进行。  我建议遵循 1度拨号数据表中的数据处理程序(第13-15页) 来了解代码。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho-San、您好!

    感谢你的答复。

    我在 "form_Main.vb"中找到了形状预失真和相位偏斜校正。

    还检查 了数据表中的数据处理过程。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho-San、您好!

    我的客户向我们提出了其他问题。

    请告诉我、使用 PC 上的 port 命令更改设置的详细过程。

    (例如、在改变角度计算的情况下)

    2.您是否知道如何在不使用程序开发的情况下重写1°转盘应用角度计算和显示的电阻值?

      例如、以下方法等

      ・通过 GUI 进行控制 ⇒我知道这是不可能的。

      ・在安装文件夹中的某个位置重写设置文件的内容等。⇒我已认识到这与上述问题相同。

    3.关于 “EXP”形状预失真

      我知道输出数据的趋势接近于正弦波。

     您是否知道如何确定 EXP 的价值?

    关于 ENOB

     您是否有输出增益和 ENOB 之间的关系公式?

    用于1°拨号的5.GUI

      GUI 底部的滑块是什么意思?

      此外、请告诉我如何使用。

    6.关于1度转盘演示 GUI

     安装文件夹的"配置文件"文件夹中有一个名为"拨号 CALIB.xlsx"的 Excel 文件。

     我们已经认识到、每种校准方法的角度计算方法都有描述。

     "Dial Calib.xlsx""Dial - ATAN 4P"的表格
     →在 tidu 953中计算"4点"处的角度
     "Dial Calib.xlsx""Dial - 1T"的工作表
     →在 tidu 953中使用"1-turn (1转)"或"动态"计算角度

      是这样吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LDC_5F00_Dial_5F00_Calculator.xlsxHelloHasebe-San、

    3) 3)附件是一个计算器工具、可帮助确定 EXP 值。 您需要从多个角度收集输出代码数据、以确定相应的 EXP 值。

    4) 4) ENOB 是 RCOUNT 设置的函数。 请注意、使用输出增益特性会增加分辨率、但也会降低最大信号振幅。 对于大多数应用、信号振幅远小于满量程范围、因此这可以提高 SNR。

    5) 5)它以线性输出的形式重复转盘。

    此致。

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、

    感谢您的友好回复。

    我理解您的意见。

    您是否知道剩余的问题(第1、2、6号)?

    我的客户希望使用1°Dial 工具更改参数(更改度量计算等)。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    在回答问题2:要更改设备寄存器设置、您需要使用 Termite 或 Realterm 等终端程序。 将 Dial 连接到计算机的 USB 端口并打开终端程序后、您可以使用 ASCII 协议读取和写入 LDC1314寄存器:

    要写入寄存器、请发送:
    iW_ _<2char 十六进制寄存器>_<4 char 十六进制写入数据>

    要从寄存器中读取数据、请发送:
    IR_ _<2char 十六进制寄存器>

    该拨号以对应于十六进制寄存器内容的4个字符进行响应。 所有字母字符(A..Z)必须是大写、而不是小写。 在上面的协议中、上面的"_"实际上是一个空格"(ASCII 0x20)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris -San、您好!

    感谢您的友好回复。

    我尝试了 TeraTerm 的检查。

    但我无法确认。

    请告诉我 下面显示的设置。

    此致、

    哈塞伯