This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/awr1642:导入工程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/645947/ccs-awr1642-import-project

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我从 Resource Explorer 中的 CCS 下载 CCS 工程、但导入工程时 、无法按以下方式显示 succeed.it 提示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道为什么会发生这种情况、但我很乐意提供帮助。 您是否能够发送 IWR1642BOOST 的图片? 您能否确认您能够使用相同的 IWR1642BOOST 运行其他实验室?

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的回复。我从  CCS 资源浏览器下载了项目(第一张图片显示)。但我无法将项目成功发送到 CCS、它将 发出错误信号(第二张图片 显示)。

       

    我想在 修改例程,的基础上开发自己的演示,但  SDK 中没有有用的项目,我该怎么办? 希望您能回复、再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    我想查看 IWR1642BOOST 本身的图片、或者您能告诉我当前打开的 LED 是什么? 我想知道您的电路板是否有问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、我没有 将 awr1642boost 连接到 PC。 我只想 将 从 Resource Explorer 下载的工程导入 CCS。 但 它会提示一个错误。有关该错误的详细信息如下所示,我该怎么办?期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林志您好、

    要访问这些文件、您需要使用浏览器版本的 TI Resource Explorer: dev.ti.com/.../



    谢谢、
    Akash