请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 各位专家:
我的客户希望通过 Demo Visualizer 检测20mm 高度和5cm 直径的不锈钢 CAN。
我们已经尝试过、但它会以高幅度正确地检测到它。
我们已按如下方式测试了设置:
固件: V1.01.00.02
帧速率:5.
距离分辨率:0.049
最大不模糊距离:5.
最大径向速度:1.
阈值:5.
1) 1)您能否告诉我们演示可视化工具的最佳设置?
2) 2)我们想知道什么类型的物体反映了更高的强度。 我们想了解尺寸、材料等之间的关系
此致、
Hitoshi