This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:tdc1000

Guru**** 2588825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638994/tdc1000-tdc1000

器件型号:TDC1000

我还想了解 TDC1000-TDC7200EVM 的 LabVIEW 源代码。 也可以给我发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在努力在网络上发布它。 同时、在 E2E 上添加我作为朋友、我可以给您发送一条链接。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        TDC 1000的 TX 引脚上没有5V 电压。我检查 TDC 1000的 VDD 引脚上的电压后会出现什么问题、电源电压是正确的。

    此致

    Rashmi HM