主题中讨论的其他器件: FDC2214EVM
我遵循了 fdc2212手册(http://www.ti.com/lit/gpn/fdc2212)第42页上的应用示例。
我从 stm32f303 uC 连接 FDC2212、FDC2212对 i2c 通信做出正确响应(返回正确的 manufacturer_ID)、但在读取状态时、我得到0、并且所有值 DATA_CH0和 DATA_LSB_CH0都始终为0。
我出了什么问题?
代码位于:
在示波器上、我可以清楚地看到18uH 电感器上的信号。 随附示波器图片。