This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:配置 RAW8的 CSI-2数据格式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637298/awr1243boost-configuration-of-csi-2-data-format-for-raw8

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1243TSW1400EVMMMWAVE-DFP

您好!

我想知道在 AWR 1243中、如果我想将 CSI-2数据格式配置为 RAW8/12/16、我该怎么做? CSI-2接口的默认数据格式是什么,如何检查数据格式?

在 MMWAVE_DFP_00_07_00_04setup 中、提到了两个固件。 一个是 rfevaluation 固件、另一个是固件。

对于应刷写哪些固件以检查 CSI-2接口上的原始数据、我几乎没有疑问。

我们能否使用 Code Composer Studio 并借助 AWR1443的 SDK 设置在 AWR1243中生成要刷写的单元?

此致、

Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarang、

    您可以配置 AWR1243、以便使用 RadarStudio 通过 CSI-2提供数据。  将“数据路径”更改为“CSI2”。

    但是、TSW1400EVM 无法捕获通过 CSI2传输的数据(因为它仅是 LVDS)。

    您可能需要使用支持 CSI2接收的平台来处理 CSI2数据。 D3 Engineering 等 TI 设计网络合作伙伴 拥有接收 CSI2数据的 TDA3x RVP 平台。  

    MMWAVE-DFP 中的所有固件均支持 CSI2数据格式。

    AWR1243 是一款闭合前端器件、所有配置均通过 API 命令从外部主机通过 SPI 接口传输到前端。 您无法将 SDK 中的二进制文件刷写到 AWR1243。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raghu、

    我使用的是 RADAR Studio、但我想知道如何通过 CSI-2选择 RAW8或12或16的数据格式、因为配置设置中不存在此配置、因此 CSI-2接口上的默认数据格式也是如此。 我们如何知道这一点。

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    CSI2支持的格式为 RAW8、RAW12、RAW14。

    在 RadarStudio 中,ADC 配置“位:16”作为 RAW8数据从器件发出。

    RAW12和 RAW14分别为"位:12"和"位:14"。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我使用 mmwavelink_example 来配置 AWR1243、我想在 mmwaveconfig.txt 文件中进行一些更改以启用 CSI 数据通道配置、默认情况下、它使用 LVDS、因此我可以在此文件中使用哪条命令来更改它以获取 CSI 数据。

    LVDS 通道配置参数、请根据需要进行修改。
    rlDevLvdsLaneCfg_t
    编号
    laneFmtMap=0;
    laneParamCfg=1;
    #结束

    我想更改上面的脚本、以通过 CSI-2获取数据。

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    您将需要在下方进行突出显示的更改、以选择 CSI 接口(在  rlDevDataPathCfg_t 中)。  

    编号

    数据路径配置参数、请根据需要进行修改

    rlDevDataPathcfg_t

    编号

    #高速接口、MIPI CSI2 = 0、LVDS = 1

    intfSel=0;

    #数据包格式0、仅 ADC 数据= 1

    transferFmtPkt0=1;

    #数据包格式1、未启用。

    transferFmtPt1=0;

    未使用#

    cqConfig=2;

    #结束

    其余设置(datarate、hsiclk)与 LVDS 的设置相同。

    谢谢、

    Raghu