This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:与 TSW1400EVM 和 MMWAVE-DEVPACK 配合使用时的硬件触发器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642896/awr1642boost-hardware-trigger-when-using-with-tsw1400evm-and-mmwave-devpack

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAWR1642AWR1243

尊敬的 TI 支持:

我将 TSW1400EVM、毫米波 DEVPACK 和 AWR1642BOOST 连接在一起。 软件触发一直在工作、但我仍然无法获得硬件触发器。 我尝试通过 EXT_TRG_INPUT- 这是 TSW1400EVM 上的 SMA 连接器、 可能(不是)认为它以某种方式连接到了相应的引脚(SYNC_IN?) 在 AWR1642BOOST 上、原理图跟踪显示没有来自 FPGA 的连接或输出信号来驱动 AWR1642上的 SYNC_IN、因此我从其他帖子得出结论(对于不同的器件、而不是 AWR1642、硬件触发应直接在 AWR1642上完成(在 TSW1400EVM 上不是 SYNC_IN)。 是这样吗? 是否需要安装0欧姆跳线/电阻器等详细信息?

或者、考虑到 EXT_TRG_INPUT 可以驱动 TSW1400EVM 上的 SYNC1-4、我是否可以从 TSW1400EVM 触发、是否可以将 SYNC1-4连接到 AWR1642上的 d SYNC_IN ? 我不确定这是否正常、因为我们可能已经考虑了 LVDS 传输时间?  

如果我直接在 AWR1642 SYNC_IN 上触发硬件、 则 AWR1642 和 TSW1400EVM 之间是否存在任何握手/同步信号、因此不需要我上面所说的连接?

在 Radar Studio 中将触发选择更改为硬件触发器会如何影响高速数据转换器中数据采集选项中的触发器选项?-根据 slwu087d、硬件触发需要勾选该选项 (或者他们是否不会相互交谈?)-我相信这两个软件在安装 TSW1400执行时会相互交谈?我的观察结果显示、在 RADAR Studio 中更改为硬件触发会导致  高速数据转换器中的触发选项变化?  

对于 TSW1400EVM、触发器的硬件要求也不是100%明确。 上面的手册指定了1.8V、但如果您查看原理图、则会发现它位于 FPGA 的3V 组上。

我还有第二组 TSW1400EVM、毫米波 DEVPACK 和 AWR1642BOOST 、并计划(使用 SMA 电缆)将其中一个的 SYNC1 (或2、3、4)连接到另一个设置的 EXT_TRG_INPUT、如 slwu087d (主从操作)中所示

总结:

我需要 AWR1642 (BOOST)的硬件触发器。 我至少需要它来发送一个帧(发送)。 但是、由于我还有 TSW1400EVM、我肯定还想进行一些数据采集。

执行上述操作是否需要接线?(我可以看到的内容似乎需要接线?)。 请在 Radar Studio (或如果需要 Lua 脚本)和高速数据转换器(如果需要)中指定正确的序列。  

如果可以通过 TSW1400EVM 触发(可能需要接线)、请阐明它是1.8V 还是3.3V (上面提出的问题)。 正如您所知、使用 FPGA 并不容易实现、因为 I/O 是可编程的

最后一个问题硅 ES 1.0与 ES 2.0的标记是什么

谢谢! 我在其他一些帖子上发布过、很不幸、在这个论坛上找不到任何答案。 我还提交 了 SR # 1-3694176368  

我知道该器件仍处于预览模式、因此在此阶段的基准非常有限。 但是、我们花了大约4、000美元购买2套 TSW1400EVM、mmWave DEVPACK 和 AWR1642BOOST

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于硬件触发器、您为 SYNC_IN 提供的脉冲宽度是多少?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    感谢您的回复。
    在任何情况下、触发信号都是非常宽的脉冲宽度(很可能是仅具有500ms 宽度的一次性脉冲、甚至是1s 脉冲! (来自我的信号发生器的最低频率)

    否我在 SYNC_IN 上没有*尝试过。 如上所述、我最初尝试使用 TSW1400EVM 的 EXT_TRIG_INPUT (很开心地认为你们将这3块板"集成"在一起)。 在任何情况下、您可以建议是否使用

    1我应该从 SYNC_IN 触发(需要安装跳线/0 Ω?) 。 如果是这种情况、我认为已经存在某种与 TSW1400EVM 的同步/握手?(硬接线或通过 Radar Studio&HSDC Pro)?-请确认

    #2我应该从 TSW1400EVM 的 EXT_TRIG_INPUT 触发(假设我需要对 AWR1642BOOST SYNC_IN 进行一些布线、可能是从 EVM 的 SYNC1-4进行布线? 请澄清 EXT_TRIG_INPUT 是1.8V 还是上面的3 (3.3?)个问题

    只要它能正常工作、1号和2号对我来说都是可以的。 在任何情况下、触发信号都是非常宽的脉冲宽度(很可能是仅具有500ms 宽度的一次性脉冲、甚至是1s 脉冲! (来自我的信号发生器的最低频率)

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ucu、
    TSW1400 EXT_TRIG_INPUT 未连接到雷达器件、因为这是 FPGA 而不是雷达器件的触发器。 因此、您需要使用您指示的选项1。 IE 直接在 AWR1642 EVM 上馈送 SYNC_IN 脉冲。 为此、您需要安装 R165零欧姆电阻器并将脉冲馈入 J6连接器引脚#9。 请注意,由于雷达器件的 IO 电源为3.3V,因此脉冲振幅应为3.3V

    关于 TSW 的同步、我假设您正在使用 Radar Studio 工具进行此测试? 同步的完成方式是使用 RADAR Studio 上的"TSW1400 ARM "按钮,该按钮为 TSW 准备进行捕获。 同时、SYNC_IN 上的脉冲继续出现并自由运行。 一旦您在雷达工作室上执行"触发帧"、雷达帧/突发将在下一个可用的 SYNC_IN 脉冲下传输。 请注意、TSW1400 ARM 和脉冲之间的时间应小于10秒、因为 TSW 仅等待10秒才能接收数据。

    现在、关于要提供的脉冲宽度、请注意、在每个脉冲上、雷达器件传输1帧/突发、直到发出编程的帧数。 因此、脉冲宽度不能大于帧/突发活动时间。 例如、如果帧中有128个线性调频脉冲、且每个线性调频脉冲为100 μ s、则活动帧时间为12.8毫秒、因此正脉冲宽度不能大于12.8毫秒。 但脉冲速率(即两个脉冲之间的时间)可能会如您所愿慢。 这应大于在帧配置中编程的帧周期。

    我希望这能澄清您的疑问。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    感谢您的回复。 好的、我会尝试这个、并很快返回给您。
    还有一个问题:由于我已经计划在我的两个 TSW1400EVM (SYC1-4驱动 EXT_TRIG_INPUT)之间使用某些"主从器件"、现在我正在使用 SYNC_IN 触发我的第一个板(使用信号发生器)、我想我是否可以使用 SYNC_OUT 触发我的第二个板的 SYNC_IN?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ucu、
    您是否正在尝试在此处级联两个 AWR1642? 仅 AWR1243器件支持级联、AWR1642适用于自主传感器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek。 我可以确认什么吗?
    我已(单独)收到设备为 ES 1.0 SILIICON 的确认信息
    在另一个器件(XAR1243)的另一篇文章(参考下文)中、Raghunandan Kamath (TI 员工)提到、ES2.0以后的版本支持硬件触发器功能。 它适用于 XAR1243 (仅限)、还是也适用于我的 AWR1642 ES1.0?

    e2e.ti.com/.../2301783
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我的 AWR1642BOOST 上没有适合 R165的地方/封装! 听起来我在 ES1.0上、但无法通过 SYNC_IN 触发硬件、这是不是真的?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ucu、
    AWR1642 ES1.0器件支持硬件触发。 如果要从 EVM 上的 J6连接器馈送 SYNC_IN 信号、则必须安装0欧姆的 R165电阻器。
    您可以参阅汇编 pdf 文档(www.ti.com/.../sprr251) 以查找 R165电阻器的确切位置。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您确认1.0

    是的,这正是我所提到的文档,*但是*正如我在*物理*开发板之前提到的(因此我为什么附加照片),*与文档不匹配。

    正如我提到的,安装 R165欧姆(或跳线)时*没有*空间。 *无*英尺打印。 如果您需要更高分辨率的图像、请告诉我。

    谢谢