请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 可在配置选项卡中将方位角分辨率设置为15度、30度或90度、但图选项卡中的散点图显示的分辨率似乎高于配置选项卡中设置的方位角分辨率。
这是为什么?
如果在"Configure"选项卡中将方位角分辨率设置为15度、这是否意味着"Plots"选项卡中的散点图所示的方位角分辨率可能具有高达+/- 15度的误差?
此致、
Daisuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可在配置选项卡中将方位角分辨率设置为15度、30度或90度、但图选项卡中的散点图显示的分辨率似乎高于配置选项卡中设置的方位角分辨率。
这是为什么?
如果在"Configure"选项卡中将方位角分辨率设置为15度、这是否意味着"Plots"选项卡中的散点图所示的方位角分辨率可能具有高达+/- 15度的误差?
此致、
Daisuke