This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642619/tdc1000-tdc7200evm-a

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我想将不同频率的压电式器件与 TDC1000-TDC7200EVM 一起用于液体浓度应用。 如何将它们与此 EVM 配合使用,以及如何将它们与此 EVM 配合使用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅用户指南以了解 EVM 和 GUI 的说明。 www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    要使用不同的频率传感器、您必须通过 GUI 更改 TDC1000上的发射频率设置。 根据传感器的频率、您可能需要调整 EVM 上 PGAOUT 和 COMPIN 之间的板载带通滤波器。 该电路板的完整原理图包含在内、以便您可以查看在何处进行这些更改。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道什么是最佳 NUM_TX 编号、我应该如何更改最佳配置? 例如、ı 希望执行有关液体识别的应用、并更改 NUM_TX 编号、因此结果也会更改。 我控制了您的建议文件,但 ı 找不到最佳答案。 如何找到最佳配置? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据传感器和应用的不同、查找最佳 NUM_TX。 由于您正在测量浓度、并且声音传播的距离可能相当短、因此较小的数字是可以的。 在这种情况下、即使是1个或2个脉冲也可能工作正常、以缩短换能器的振铃时间。

    实现这一目的的系统方法是尝试增加 NUM_TX 数、直到传感器的传输和回铃干扰返回回波。 然后再次减小该数字、直到它不会干扰。 由于这是一个很近的距离、因此在传输开始干扰回波之前、您很可能不会达到传感器的饱和点。 但是、仍然可以、因此测试这种情况的方法是测量每个 NUM_TX 设置的传感器输出 SPL、并确定 SPL 随 NUM_TX 数的增加而停止增加的位置。 正确的设置不允许传输干扰回波、也不会使传感器饱和。 这将实现最大的信噪比、并允许您使用更高的阈值以获得更好的结果。

    此致、