This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:勘误表 ANA#06回波损耗测量

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637734/awr1243-errata-ana-06-return-loss-measurement

器件型号:AWR1243

各位专家:

 

关于勘误 表 www.ti.com/lit/swrz071 ANA#06、我们认为回波损耗必须是76GHz 至81GHz 范围内的最坏情况、

我们想知道当从76至77GHZ 的范围内发生的回波损耗。

此外、您能否共享显示频率与回波损耗的数据?


很高兴可以共享 citifile 或 Toshstone 类型的 S 参数文件。

非常感谢您的友好支持。

此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!
    我将检查此问题并返回给您。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    如果您能更新此内容、我将不胜感激。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、您好!

    我要附加两个 Touchstone 文件、它们是 RX 和 TX 端口的典型阻抗。  使用探头设置测量这些值、其中参考平面位于封装边缘的 RO3003 PCB 传输线上。   相应的回波损耗在下图中以红色显示:

    此致、

    Brian

    e2e.ti.com/.../xWR1642_5F00_S11_5F00_RO3003.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑
    我有疑问。
    勘误表 ANA#06显示 ANA#06在 TX 上的回波损耗测量:S11 <–9dB、RX S11 <–6.5dB (励磁值<–10dB)
    此底座上的图形似乎非常接近目标规格。
    如何了解 TX:S11 <-9dB 和 RX:S11 <-6.5dB?
    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、您好!

    不幸的是、我在之前的回答中不是很清楚。 该图对应于修复后下一个芯片修订版的预期更新。 这是通过一个超前实验进行测量的、因此性能优于勘误表中所示的性能。 为新器件设计新电路板时、请使用这些 S1P 文件作为标称阻抗。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您对数据的来源进行了详细说明。
    它显示了下一个器件的改进。
    或者、我可以使用数据关闭此查询。
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Hitoshi