This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要残疾人设备方面的帮助。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639667/need-help-with-a-device-for-someone-with-a-disability

我的妻子无法再在键盘上键入、而是使用鼠标在屏幕键盘上键入。  我为她设计了一套按钮、因此她在一只手中使用鼠标移动、而在另一只手中使用按钮、但我真的想为她提供一个更好、更不那么脏的选择。  (因此、她在呼吸机上呼吸、除了不实用的是通过语音与其他人一起进行所有打字外、从未有过任何语音识别软件为她工作。)

我从事机器学习/神经网络已经有一年多了、我从理想角度认为、我可能能够将一组电容式接近传感器放置在掌上设备中、其中可能有10-16个、并且只需将这些数据输入计算机进行[潜在的复杂]处理即可。  我在电子产品方面有一些经验;几年前、我尝试使用内部的电容式传感器进行简单的按钮设置:

www.flickr.com/.../

如果没有主动屏蔽、传感器之间的干扰太大(可能是传感器的导线)。 导线运行到 AVR 板(原子板16)、即不是传感器控制器、如您所见、我无法找到任何有用的方法来对其进行布线(因为没有适当的屏蔽、任何方法都无法解决干扰问题)。  使用 AVR 时、我无法很好地驱动有源屏蔽层。

所以... 我正在寻找 TI 的产品来获得解决方案、大家都可以寻求帮助。 )

1.我需要帮助选择一个合适的控制器来进行有源/驱动屏蔽的接近感应。

2.传感器选项:

 2.a. 我需要找到非常便宜的平板传感器(或灵活的)、它们不会相互干扰(因此支持有源屏蔽?) 这些可能会在她当前的鼠标之上、在我所做的手动支持下、因此他们的思维非常重要。  这是一张为她的鼠标制作的手部支撑照片(它允许她在右手中使用鼠标进行移动、而不会意外地点击按钮、她的右手再也不会这样做了)。  www.flickr.com/.../

 2.b. 我只需使用一堆铜带和绝缘体定制传感器即可。 对于引线、我认为耳机线可能合适、将绞合接地驱动为有源驱动屏蔽?

3.我需要将数据传输到计算机。 对于 promicro16,我有一个 USB 连接器,使用了 LUFA 库,但我没有走太远--只在开发时进行终端通信。 这在 Linux 中有效、但在 Win7中很麻烦、因为每次连接时、我都必须从 cmd shell 重新设置 COM 参数(无论我尝试了什么、Windows 都不会记住这些设置)。

4.任何其他帮助!  )

谢谢。

电源 她目前正在使用一个按钮集、其中包含微开关。 触觉反馈对她很有帮助。  电容式感应的最初目的是为她提供模拟的鼠标滚轮(校准到拇指位置、然后轻微的压力或释放会向上/向下滚动)。  在任何情况下、即使这被搁置。  然而、为了更先进地感应手/手指动作以进行打字、我绝对需要比开关更复杂的东西。  下面是她当前实际使用的按钮集的设计: www.flickr.com/.../

电线只能连接到 USB 鼠标、因此我目前没有做任何事情是使用我自己的 USB 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5171448:

    我们很乐意提供帮助! 请给我一些时间来详细查看所提供的信息、我将向您提供一些建议和设计指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 )