This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:profile.cfg、提供1024个 ADC 样本

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646042/iwr1443boost-profile-cfg-with-1024-adc-samples

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

 

profile.cfg 是否有1024个 ADC 样本?

 

我在下面尝试自己的方法

 

sensorStop

FlushCfg

DfeDataOutputMode 1

通道配置8 1 0

ADCfg 2 1.

AdcbufCfg 0 1 0 1

ProfileCfg 0 77 5 134 0 0 50 1 1024 8000 0 30

线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1

帧配置0 1 0 0 100 1 0

guiMonitor 1 0 0 1

cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280

peakGrouping 1 1 1 229

multiObjBeamForming 1 0.5

离合器拆卸0

calibDcRangeSig 0-5 8 256

CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2

sensorStart

 

演示可视化工具说:

错误:目标报告的配置不正确

异常:sensor_mgmt.c、第321行。

此致、

Gennadii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gennadii、

    我建议在 TI-Resource Explorer (TI-REX)中查看与液位传感相关的线性调频脉冲配置: dev.ti.com/.../

    这是一种经过测试且有效的线性调频脉冲配置、具有1023个 ADC 样本、但它可能无法与毫米波可视化工具配合使用、因为它比 Visualizer 更复杂。 尽管我相信您会发现、这些线性调频脉冲配置中有很多对您的应用很有用。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试液位感应曲线。 遗憾的是,它不适用于毫米波 SDK 01.01.00.02
    我必须在结尾处添加字符串
    这是我的新 profile.cfg

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置1 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 0 1
    ProfileCfg 0 77 7 12.2 79.72 0 20.76 1 1023 15378 0 36
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 8 0 100 1 0
    guiMonitor 1 0 0 1
    cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
    peakGrouping 1 1 0 1 1022
    multiObjBeamForming 0 0.5
    calibDcRangeSig 0-5 8 256
    离合器拆卸0
    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    sensorStart

    我将配置文件用于 MMW 演示。
    它在文件 data_path.c 中上升错误
    在函数中:
    void MmwDemo_dataPathConfigCommon (MmwDemo_DataPathObj * obj)
    在/*配置窗口 RAM *中
    在多普勒箱上的第二个循环中:winLen = obj->numDopplerBins;
    下面的调用返回错误代码
    错误代码= HWA CONFIGRam (obj->hwaHandle、
    HWA RAM_TYPE_WINDOW_RAM、
    (uint8_t *)窗口(&F)、
    sizeof (uint32_t)、//size (以字节为单位)
    hwaRamOffset);//以字节为单位的偏移量

    错误:HWA CONFIGRAM 返回-2801

    HWA 的 configRam 参数(hwa_internal.c):
    startIdx = 4096
    dataSize = 4

    当我更改 guiMonitor 参数时、我会得到相同的结果、如下所示。
    guiMonitor 0 1 0 0 0 1

    我不需要多普勒频段、而只需要距离。
    我知道 IWR1443具有4096字节的窗口化 RAM。 对于1024个 ADC 样本来说,这已经足够了。

    是否可以通过 profile.cfg 获取1000个甚至1024个 ADC 样本或修复 SDK 代码?

    此致、
    Gennadii