This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:将其用作无线传感器模块

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640088/iwr1443-using-it-as-wireless-sensor-module

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他部件:IWR1642

尊敬的 TI 团队:

我们计划部署一个室外传感器网络(可能是在视线范围内)、其中节点应该是静止的。节点也会面对彼此。如果其中任何一个节点移动一点、我们希望向用户触发信号。为此、我们计划使用 IWR 1443。

1)这个芯片是否正确选择(我知道最大分辨率为4cm)?

2)如何 控制 TX 光束的方向性?因为,我只监视邻近节点的移动,而不是其它周围物体的移动。任何外部天线都是可能的。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zam、

    IWR1443绝对适合您的应用。 更确切地说、4cm 的分辨率意味着传感器可以区分两个物体、只要它们之间的距离为4cm 或更大。 器件的精度实际上要高得多、我们刚刚为其他人准备了一个高精度实验室进行评估: dev.ti.com/.../


    Tx 天线的控制将在很大程度上取决于您的外部天线设计、该设计与最终电路板旋转配合使用。 为了集中光束面积、还可以使用光学透镜来帮助实现这一点。

    目前、我强烈建议订购用于评估的 IWR1443BOOST、看看 TI 的毫米波传感器是否适合您的应用。

    如果您现在有任何问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akash!

    我已经介绍了这些文档。。。

    1)相对于可调范围与精度(折衷),IWR 1443或 IWR 16xx 更好。

    2)它看起来像 IWR 1443毫米波捆绑套件,因为它有雷达工作室来配置前端。但 我找不到雷达工作室的大量信息或屏幕截图。我知道它是毫米波器件固件包的一部分,但仍然看不到手册。是否有链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zam、

    1) 1)决定距离与精度的参数是雷达前端的一部分、不是由用于区分 IWR1443和 IWR1642的后处理机制决定。 如果您只需要距离、速度和角度等物体数据、那么 IWR1443就足够了。 如果您希望进行对象群集和分类、则可能需要 IWR1642中的板载 DSP。 除非您知道您需要 IWR1642 DSP、否则我建议您只使用 IWR1443。

    2) 2) Radar Studio 用户指南可在以下位置的 DFP 文件夹中找到:MMWAVE_DFP_00_07_00_04\RF_eval\docs
    还有一个有关使用 TSW1400以及毫米波捆绑包进行高速数据采集的视频 :training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息...我正在制作 BOM 以购买项目列表...

    由于我只需要尽可能远的窄铅笔光束、我是否可以使用以下外部天线将 IWR1443用于 TX 和 Rx (注意:我的应用场景在第一个线程中给出)

    www.sagemillimeter.com/.../

    欢迎提出任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zam、

    是的、这绝对是 IWR1443可接受的天线。


    谢谢、
    Akash