This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:从串行读取

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646073/awr1642boost-reading-from-serial

器件型号:AWR1642BOOST

您好!  
毫米波演示可视化工具能够以多高的效率收集距离方位角图的 UART 数据、我对此感到非常惊讶。 延迟、帧丢失等都很小
我已经尝试获取数据并在 MATLAB 和 Python 上绘图、但我似乎无法获得该速度。  
我已经尝试异步读取它、缓冲帧等
如果任何进一步的尝试失败、我将切换到 SPI。

我很想听到一些建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakshit、

    这是一个已知问题、因此毫米波演示已从 Matlab GUI 转到 TI 的 GUI Composer。 我知道您希望将 MATLAB 用于您的应用、但您无法达到使用串行 UART 连接时所需的速度。

    过渡到 SPI 是一个非常聪明的想法、绝对值得追求、但我无法确认您将实现您所期望的结果。

    如果您有一些更具体的问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道云可视化工具是在 XDC 仿真器上使用 UART、还是这样。  云代理使用的串行客户端 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakshit、

    是的、它是通过 UART 完成的。


    谢谢、
    Akash