您好!
我一直在尝试了解如何为来自 ICD 的帧中的每个线性调频脉冲设置二进制相位调制器(0、180度)。 我无法理解如何使用 BPM 代码。
在以下两种情况下、我需要帮助。
帧中的512个线性调频脉冲:
我定义了射频特性、ADC 采样时间、数据输出速率、增益、HPF 等、并将其分配为系统配置0。
在线性调频脉冲剖面中、我使用线性调频脉冲开始索引为0、线性调频脉冲结束索引为3。 这跨越4个线性调频脉冲。
然后、在帧配置中、我可以对该进行128次循环、以在一帧中获得总计512个线性调频脉冲。
我有一个针对 TX1的512长度 BPM 代码、和另外一个针对 TX2的512长度 BPM 代码。 我的问题是,如何以及在何处配置512个线性调频脉冲的 BPM 信息?
我是否必须为每个发射天线明确配置每个线性调频脉冲的 BPM 状态?
帧中的1024个线性调频脉冲:
我定义了射频特性、ADC 采样时间、数据输出速率、增益、HPF 等、并将其分配为系统配置0。
在线性调频脉冲剖面中、我使用线性调频脉冲开始索引为0、线性调频脉冲结束索引为7。 这跨越了8个线性调频脉冲。
然后、在帧配置中、我可以对该进行128次循环、以在一帧中获得总计512个线性调频脉冲。
我有一个1024长度 BPM 代码用于 TX1、另一个1024长度 BPM 代码用于 TX2。 我的问题是,如何以及在何处配置1024个线性调频脉冲的 BPM 信息?
我是否必须 为每个发射天线明确配置每个线性调频脉冲的 BPM 状态?
非常感谢您的帮助。
此致、
RJ