This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在使用 dfeDataOutputMode 的 AWR1642上使用连续模式时出现问题2.

Guru**** 2580585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643124/awr1642boost-problems-using-continuous-mode-on-awr1642-using-dfedataoutputmode-2

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642MMWAVE-SDK

您好;

我正在尝试使用"dfeDataOutputMode"将 AWR1642器件设置为值2、以使其进入连续波模式。

我使用的配置文件如下所示:

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 2
通道配置2 1 0
adccfg 2
2 adcbufCfg -1 0 1
guiMonitor -1 1 0 0 0 0 1
低功耗0
0 contModeCfg 77 0 6000 0 30 1 1024
sensorStart 

但 DSS 在尝试解析这些命令集时会置为有效。 此函数"mwDemo_parseProfileAndChirpConfig"中出现的情况如下所示。

/*读取帧配置线性调频脉冲开始/停止*/
frameChirpStartIdx = MmwDemo_getChirpStartIdx (ptrCtrlCfg、subFrIndamex);
frameChirpEndIdx = MmwDemo_getChirpEndIdx (ptrCtrlCfg、subFrIndamex);
numLoops = MmwDemo_getNumLoops (ptrCtrlCfg、subFrameIndx);

frameTotalChirps = frameChirpEndIdx - frameChirpStartIdx + 1;

/*因为 validChirpTxEnBits 是32的静态数组*/
MmwDemo_dsAssert (frameTotalChirps <= 32); 

我的目标与以下论坛帖子中看到的目标类似、但我仍然无法解决此问题、即使是使用新的 SDK 版本也是如此:

谢谢、
Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    毫米波演示应用不支持连续模式。 这就是您在 DSP 代码中看到断言的原因。

    连续模式仅在 MMWAVE-SDK 中的捕获演示应用中受支持。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raghu、

    对于将连续模式功能移植到基于毫米波演示应用的项目、您有什么高级建议? 为了帮助我入门、您是否知道毫米波演示不支持连续模式的最大架构原因?

    谢谢、
    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    AWR1642是 FMCW 雷达、而 mmW 演示仅使用基于 FMCW 的算法来检测物体。

    由于连续模式不具有频率斜坡(slop=0)、因此它是 mmW 演示 DSP 算法所需的线性调频脉冲/帧概念。

    由于这些原因、毫米波演示无法与连续模式功能配合使用。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    那么、我必须以某种方式旁路或禁用对所有线性调频脉冲和帧事件的处理、以允许连续模式吗?

    我理解连续模式的工作原理、因为雷达子系统仅以单个频率进行传输。 在此模式下、我对数据收集或目标不感兴趣。 使用频谱分析仪、我想利用此功能测试各种射频参数、以验证我们产品的射频性能。

    谢谢、
    Erik