This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:DataOutput_XWR14xx.bin 的数据格式

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636664/awr1443boost-data-format-of-dataoutput_xwr14xx-bin

器件型号:AWR1443BOOST

各位专家:

我的客户正在使用 MMWAVE_training_1_2_1中的生命体征演示。 他们希望知道 DataOutput_XWR14xx.bin 的数据格式。

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、
    查询似乎在下面得到解答:
    e2e.ti.com/.../615344

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    谢谢你。 我检查了 DataOutput_XWR14xx.bin、只有一个 Magic Word (0x0102、0x0304、0x0506、0x0708)。 我错过了什么吗? 我连接了 DataOutput_XWR14xx.bin。 它从地址0x2F4A 开始。

    e2e.ti.com/.../DataOutput_5F00_XWR14xx.zip

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我收到了您的数据输出文件的两次迭代、无法解析它们。 您能否发布或通过电子邮件发送您所查看内容的屏幕截图?

    您能否确认您是否正在将解析的数据输出与本文档中显示的格式进行比较? 它似乎只应该出现一次魔幻词。 e2e.ti.com/.../mmWave-Vital-Signs-Lab-Uart-Data-Structure-v0.1-0821.pdf

    除了魔法之外、您还看到了哪些具体的差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    请查找随附的屏幕截图。

     

    我可以看到魔幻字一次。 这是否意味着我们只能一次性保存数据?

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您的时间 Ken、

    我终于和这个演示的创建者交谈了,他确认数据是连续保存的,只有在第一次迭代时才会出现魔幻字。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Akash。 这是否意味着:

    魔术字           (第一次迭代)
    帧编号         (第一次迭代)
      :
      :
    复杂距离系统配置(第一次迭代)
    帧编号         (第二次迭代)
      :
      :
    复杂距离系统配置(第二次迭代)
    帧编号         (第三次迭代)
      :
      :
    复杂距离系统配置(第3次迭代)
          :
          :
           :
    帧编号         (第 n 次迭代)
      :
      :
    复数范围系统配置(第 n 次迭代)

      
    此致、
    Ken