This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243上四根天线的信号采集是否同时进行?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640915/awr1243-whether-the-signal-acquisition-of-four-antennas-on-the-awr1243-are-at-the-same-time

器件型号:AWR1243

我将目标放在  雷达前方 约0.5 米处,使用 TSW1400  收集 数据, 我发现 四 个天线 相位的差异  相对较大。我认为 这不能由距离差异引起。因此、我想 知道   AWR1243上四个天线的信号采集是否同时进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 您能否发布有关相位差的更多信息? 也许您获得了一些数字或图?

    我已要求 AWR 团队成员为您进行研究。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈您好、

    我仍然需要更多信息来回答您的问题。 您是否能够发布任何图或您可能拥有的任何其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    由于缺乏响应、我正在关闭此主题、但如果您可以发布更多信息供我们使用、那么我可以为您适当地调查此问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我想我可能知道原因。 不同的距离会导致不同的相位。谢谢!