This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:区分成人与儿童的身高?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640907/iwr1443boost-differentiate-height-of-adult-versus-child

器件型号:IWR1443BOOST

尊敬的团队:

 

我想知道是否可以在 mmWave_Demo_Visualizer Web 工具上检测场景中的物体高度并在3TX+仰 角(3D)配置中演示为矢量线(Z 轴)?

例如 、要区分成人与儿童的身高?   

您建议实现此类应用的目的、提前感谢您。

此致、

Shai Berman   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    IWR1443BOOST 非常适合此应用。 下面是有关 BoosterPack EVM 的内容。 方位角视场为+/- 60度(总共120度)、仰角视场为+/- 15度(总共30度)。 因此、只需将 EVM 一侧打开即可获得更宽的高度测量视场、这可能是有道理的。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    客户需要宽方位角视野以及物体高度。
    如果可以编辑/修改 Visualizer 3D 图(dev.ti.com/.../)
    因此,它将能够在 Z 轴的3D 图中绘制对象高度矢量线。
    或者可能还有其他方法来展示它?

    感谢您的支持。
    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    如果您希望更改 GUI 图、则必须通过 TI 的 GUI Composer 来完成此操作。 您首先需要从库(https://dev.ti.com/gallery/)导入项目 、然后通过 GUI Composer (https://dev.ti.com/gc/)将其打开。 有关 GUI Composer 的指南、请访问 :dev.ti.com/.../index.html

    另一个完整的替代方案是使用新的机器人操作系统实验室(ROS)、该实验室位于 dev.ti.com/.../

    最后、在 TI-Resource Explorer 上查看高度测量实验可能符合您的兴趣:dev.ti.com/.../



    谢谢、
    Akash