This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:ccs7.3中导入AWR1642的工程路径问题 μ A

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642540/ccs-iwr1642boost-ccs7-3-awr1642

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:代码作曲家工作室

求助·各位·:我在ccs7.3中导入AWR1642的工程,遇到了很多报错,都是一类问题:#137struct、union未定义,还有其他的是:#1965无法打开源文件"DSPF_sp_fftSPxSP.h"。

猜测可能是由于库函数的路径未包含导致的各函数未定义,请问如何包含路径呢?或是其他方法?谢谢各位!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:

    本实验是使用 mmWaveSDK 版本1.0完成的。 您能否确认您未使用当前版本1.1?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Peng、

    您是否试用过 SDK 版本1.0? 请告诉我您在这里是否遇到任何问题。


    谢谢、
    Akash