This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/FDC2214EVM:在哪里可以下载 FDC2214EVM 软件代码?

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641535/compiler-fdc2214evm-where-can-download-the-fdc2214evm-software-code

器件型号:FDC2214EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

设计

请帮助提供 FDC2214EVM 软件源代码吗?  或者告诉我网站链接、 我想学习、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacking、您好!

    遗憾的是、EVM 源代码不可下载。 但是、如果您安装了感应解决方案 EVM GUI、则可以转至 GUI 安装文件夹(通常为 C->TI ->感应解决方案 EVM GUI 1.1.9)并导航至 EVM 固件文件夹->较旧版本。 您可以使用示例代码作为参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    以及 PC GUI 的源代码。 您至少可以告诉我您使用的框架是什么? Qt、.net 等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    GUI 由一些 JavaScript、HTML 和 JSON 代码组成。 您的最终目标是什么? 您是否只想使用我们的 EVM 自己与器件通信? 我可以向您提供我们的通信文档。 您可以开发软件、以便在您喜爱的平台上与 EVM 进行通信。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varn、

    我正在测试 FDC2214EVM 套件、我喜欢该应用、尤其是图形生成。 如果你能分享一些东西,我将非常感激。

    此致、